This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:固定 IP 设置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1264275/cc3235s-fixed-ip-settings

器件型号:CC3235S

嗨、团队:

我可以问问 CC3235S 是否在 STA 模式下工作、在通过 SSID 连接到网络之前、能否为 CC3235S 设置固定的 IP 地址?

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、您可以使用 API 为 STA 模式设置静态 IP:

    sl_NetCfgSet(SL_NETCFG_IPV4_STA_ADDR_MODE, SL_NETCFG_ADDR_STATIC,...)
    

    1月