This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WIFI 漏洞 CVE-2022-47522

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-NLCP, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1263975/wl1831mod-wifi-vulnerability-cve-2022-47522

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件:WILINK8-WIFI-NLCPWL1831

您好

我想知道 WILINK8-WIFI-NLCP 版本8.7_SP1是否会受到此漏洞的影响。

以及有关此漏洞的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    此漏洞取决于802.11b 的节电帧。 由于这些类型的帧未在 WL1831上实现、因此设备不容易受到此攻击。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢