This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:subdir_rules.mk:26:目标的配方'build-312078257'失败

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1262618/cc3220sf-launchxl-subdir_rules-mk-26-recipe-for-target-build-312078257-failed

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我只是尝试使用 CC3220SF-LANCHXL 编译 MQTT 客户端示例项目、结果显示以下错误"subdir_rules.mk:26:目标'build-312078257'的食谱失败
错误:调用 addInstance()时发生异常。

"subdir_rules.mk"文件中出错。

附加的图像进行参考。

我已将 CCS 更新为12.4最新版本。 它出现相同的错误。

请告诉我是什么原因造成了这个问题。

此致、

曼朱纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该转到 project-properties -> General -> Products 并强制将 SysConfig version 设置为1.15或更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已在 SysConfig 1.17中修复。

    感谢 Kobi