This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:构建基于 WIFI 的音频通信系统

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1262253/cc3200-building-a-wifi-based-audio-communication-system

器件型号:CC3200

大家好、

我正在尝试更好地了解 CC3200是否可以成为基于硬件的"手机"的基础、这种手机将允许两个远程用户、每个用户都连接到一个本地 Wi-Fi 网络、  

与其他人交谈(在全双工模式下),就像您在普通手机或 Skype 音频呼叫上所做的那样。

如果是、我在这里要看什么呢、系统方面、当然还有 CC3200吗?

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看以下参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200AUDBOOST

    请注意、CC3200是非常旧的器件、不建议用于新设计。 请查看 CC3220/30/35 (您可以从中找到更新的 音频插件)或最新的 CC3301 器件。

    请注意、这些示例展示了 音频 (它主要用于单向音频、但 我认为它 应该支持双向)、其中 语音 调用通常具有不同的特性、例如带宽较低但对延迟 和抖动较高的敏感度、这并不是参考设计的重点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kobi、

    非常感谢! 利用您丰富的经验、您是否可以推荐另一种能够更好地满足您所提到的此项目需求的解决方案?

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我对 TI 提供的任何与语音相关的示例都不熟悉。

    如果您愿意连接运行 Linux 的处理器作为主机、您可以找到 IP 语音示例、在这种情况下、它可以与我们的 Linux 连接(收发器)解决方案( 如 https://www.ti.com/product/WL1837MOD 或 CC3301)配合使用