This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:关于从 MCUinCC3230SF 到 NWP 的控制

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1262179/cc3230sf-about-control-from-mcuincc3230sf-to-nwp

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:CC3130
MCU 和 NWP 的配置是否如所附文档中所示? 
请教我如何控制 NWP。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用外部主机并希望通过 SPI 与 NWP 通信、则可以使用 CC3130 、这是仅 NWP 的器件(不带 M4 MCU)。

    CC3130支持 UART 和 SPI 作为主机接口。  您可以首先查看 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 、该 GUI 演示了将 MSP432用作主机的架构。 该插件的文档 为移植到其他主机平台提供了指导。  

    使用 CC32xx 时-您可以检查 SDK 中的 AT-Commands 示例。

    在此示例中(在 M4 MCU 上运行)、CC32xx 启用  通过 UART 连接到外部控制器的 AT 命令接口。 您应该能够在示例代码中将 UART 替换为 SPI、或者您可以  在 CC32xx MCU 上编写自己的代码并使用提供的示例作为参考 (例如、您可以查找有关使用 SPI 驱动程序代码的示例以及 在不同用例中使用 Wi-Fi 的示例)。

    如果您不需要外部控制器、则可以使用 CC3230上的 M4 MCU 替换外部控制器、以简化系统解决方案。