This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:cc3220sf

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1261264/cc3220sf-cc3220sf

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC2642R

您好!

我们在定制电路板中使用 CC3220SF 芯片组、并通过 SOP2 + UART 进行刷写。 问题:在非常罕见的情况下、通过 UART 刷写器件(使 SOP2引脚保持为高电平并重新启动)后器件首次无法引导(SOP2引脚空闲并重新启动)应用程序。 我们可以确认器件卡在引导加载程序模式下、因为即使 SOP2引脚未保持高电平、我们仍然能够在有此问题的电路板中进行闪存。 在这种情况下、应用程序永远不会被引导。

我们目前处于生产阶段、3K 器件5 - 10存在此类问题。 我们在结束时进行了分析、似乎在用于刷写器件的生产设置中、我们无法根据 SOP2引脚的规定生成足够的电压来使器件进入引导模式。 这是唯一与这里的数据表不匹配的地方。 这会造成任何损坏吗? 有什么可以引导我们找到这里的信息吗? 在持续生产中、如果此问题是由我们的设置引起的、并导致批量故障、那么这可能会对我们造成阻碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subrat Malik:

    首先、是否 已提交该定制板以进行硬件设计审查(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    让我来详细说明一下、我们是在物联网产品中使用 CC3220SF 的。 已经投入量产。 在生产时、我们使用的是定制 机器、其中有大量的弹簧销用于编程。 CC3220SF 与 BLE 芯片组 CC2642R 配套提供。 首先、我们对 CC3220 IC 进行编程。 然后连接到 BLE 芯片。 要对 CC3220进行编程、我们将 sop2引脚置为高电平、即1.2v。 附上了原理图。 重置 CC3220后的重置状态。  这时芯片出现了故障。

    我们不知道的原因是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subrat:

    为了确认是否是刷写问题、可以取出这些有故障的器件之一并使用相应的规格重新刷写。 如果之后没有发现器件故障、这将确认5-10器件的原因是生产设置问题。