This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:代码静态代码分析

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1260703/cc3130-static-code-analysis-of-code

器件型号:CC3130

您好、TI!

我一直在对您的代码运行静态代码分析工具、我收到了几条警告、评分是38分。 这是您计划在某个时候解决的问题吗?

38 危险功能表 可靠性     device.c 171 SL_启动
38 危险功能表 可靠性     驱动程序.c 546   # Global_Initialization_ 1
38 危险功能表 可靠性     驱动程序.c 1978年 # Global_Initialization_ 1

BR 共源

共栅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casper:

    我们 将 进行研究。  

    谢谢!

    AVI。