This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:IC 内置 DC/DC 转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1259299/cc3220sf-dc-dc-converters-inside-ic

器件型号:CC3220SF

大家好、

快速问一个问题:根据数据表、 IC CC3220SF 内置4个直流/直流转换器 在这4个转换器中、 是否有任何升压转换器(升压)、或者它们都是降压转换器(降压)?  我需要这些信息是因为我们正在对采用 CC3220SF 的产品进行认证、内部电压电平存在一些限制。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    这些只会是降压转换器、不会是升压转换器。 您能强调一下哪个标准具有这些内部电压限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢迪伦、它 是一项 安全相关认证、必须 限制器件的总能耗或电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    了解、感谢您提供额外的信息。