This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:使用单根天线同时使用 WiFi 和蓝牙

Guru**** 2562070 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1259756/wl1831mod-concurrent-use-of-wifi-and-bluetooth-using-a-single-antenna

器件型号:WL1831MOD

您好!

我正在从事一个需要同时在 Wi-Fi 和蓝牙上发送/接收数据的项目。 我计划仅使用具有1根天线的 WL1831MOD、这可行吗?

提前感谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝牙和 Wi-Fi 通过内部开关共享同一根天线、因此是分时的。

    有一种内部共存机制可以根据优先级进行仲裁、并且对用户而言是透明的。

    但您的问题是、这两种协议都是分时的。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我需要知道的,谢谢!