This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:两个简单的 QoS 问题。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1258907/cc3235modsf-two-simple-qos-questions

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我有两个 QoS 问题:

1) 1)我们目前使用 QOS1运行 MQTT。 我们有时会在代理处看到重复的消息。 我怀疑这是因为 QOS1的工作方式、如果我们需要传递1条消息、而只有1条消息、则需要切换到 QOS2。 您能确认或更正我吗?

2) 2)一些准备进行合规性测试的人员询问我们正在使用什么 Wi-Fi QoS。 通过 NWP 指南、我们可以看到有关 QoS 的信息不多。 有一种说法是 QoS 不受支持、但它属于绕过 TI 协议栈并运行您自己的协议栈的内容、因此我不确定这与我们使用 TI 协议栈的人是否相关。 您能否为我提供有关 Wi-Fi QoS 的任何进一步说明?

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、请使用 QOS2。 接收器应该只能收到一条消息。

    2)内部 NWP 仅使用两种 QoS、最大努力和语音来提供更高的 QoS 服务。 尽最大努力处理数据、并将语音用于管理。 因此数据包会尽量使用单个队列。 如果使用外部网络堆栈,则将使用所有 QoS 队列并将其路由到固件中的匹配队列(该队列能够使用所有 QoS 队列)。

    此致、

    什洛米