This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:将 AWS Expample 工程导入到 CCS 时引发错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248446/cc3235sf-importing-aws-expample-project-to-ccs-throws-error

器件型号:CC3235SF

设置

simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13

AWS _cc32xx_4_30_00_02

在 CCS 环境中导入示例文件时会抛出: 请参阅以下详细信息...
未找到 project-spec 导入文件:C:\ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\kerneltirtos\builds\cc32xx\release\ticlang\tirtos_builds_cc32xx_release_ticlang.projectspec!

我在搜索、但无法弄清楚它在寻找什么。 根据快速入门指南、通过.syscfg 文件配置用于35SF 的 TIRTOS、我没有看到 projectspec。 似乎我在这里遗漏了一些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasun:

    我可以导入该示例、似乎在您的环境中找不到 cc32 SDK。 能否确认您在 ti 文件夹中拥有 SDK。 如果这样做、我建议重新下载 SDK、看看这样是否可以解决问题。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在另一个文件夹中安装了简单链接、并再次尝试、它正在抛出相同的错误。 该路径显示它在正确的目录中查找文件。  

    该路径没有 build 目录:

    我已经为 simplelink 编译了 TIROS、希望可以生成构建目录来满足 AWS 插件需求、但事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasun:

    Im 不确定此处可能发生了什么情况、因为我无法重现问题、我不确定您的环境中可能发生了哪些更改。 我建议先安装全新的 CCS、cc32xx SDK 和插件、因为正在导入此示例。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例文件夹中*。projectspec 文件中的此行导致了上述错误。 它在 SDK 目录中查找"kernel/tirtos/builds/cc32xx/release/ticlang/tirtos_builds_cc32xx_release_ticlang"。  
    如果您是在开箱之后工作、我缺少了一些东西。  
    <import spec="${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/builds/cc32xx/release/ticlang/tirtos_builds_cc32xx_release_ticlang.projectspec