This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:simplelink_WIFI_toolbox_2.0.8.fcs BLE TX 数据包无法分析

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1256754/cc3301-simplelink_wifi_toolbox_2-0-8-fcs-ble-tx-packet-can-not-be-analyzed

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110

您好!

我们的团队尝试使用 simplelink_WIFI_toolbox_2.0.8.fcs 来 进行 CC3301 BLE 射频测试。

事实证明、我们只能获得波形功率、但传输数据包无法分析。

以下是我们的设置:

使用 PC 工具进行射频测试:BP-CC3301 + LP-XDS110

Antanna 连接到 Anritsu MT8852蓝牙测试设备

问题:无法分析数据包。 只会得到一些波功率信号。

 

e2e.ti.com/.../bt_5F00_issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是 CC3301器件设置或测试设备的问题。  

    在传输 Wi-Fi 时是否看到数据包? BLE 中的其他通道和调制情况如何? 您是否会看到相同的数据包问题?

    此外、您以前是否将此测试设备与 BLE 一起使用过(与其他器件一起使用)? 这也可能是设备设置的问题。   

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    在相同的设置下、Wi-Fi 测试正常运行。 我们 还 尝试了不同的 BLE 通道、遇到了同样的问题。

    B.T、我们发现 Wi-Fi 的 High Rate EVM 比 IEEE 的规格和 TI 的数据表都低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。 我将尝试复制您看到的内容、我可以更新您的信息。

    谢谢。

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请让我知道情况如何。