This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:测量天线的信噪比

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1257027/cc3220sf-measure-signal-to-noise-ratio-of-the-antenna

器件型号:CC3220SF

尊敬的团队:

我有一个 CC3220SF 没有连接到网络。 是否可以通过软件测量天线在未连接到网络的情况下的信噪比?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用频谱分析仪等测试设备来实现该目的。 无线电工具 GUI 提供了一种设置传输的简单方法。 需要符合环境条件才能获得真实的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 是否没有自循环机制可以通过软件完成? 我尽量避免使用外部硬件和/或测试设备!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、 没有此类功能 可用于器件。 供我们学习、这个是用于生产线测试、还是用于其他应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 是的、它用于生产线测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、我已经记录了此信息以供我们探索未来的产品。