This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:iMX8 SMARC 模块的 WL1837MOD 接口问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1254878/wl1837mod-wl1837mod-interface-issue-with-imx8-smarc-module

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

我们正在尝试将 WL1837MOD 模块与 iMX8 SMARC 模块连接。

驱动器无法加载、而该模块无法进行检测。

我们是否需要进行任何配置来进行 IO 电压检测?

谢谢。此致、

吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    在这里、我们需要更多信息来支持。 我们可以从原理图开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Hubbard:

    分享原理图以供参考。

    SCH 1:基板中的 M.2连接器部件

    SDIO_WAKE_1V8信号连接到 GPIO

    WLAN_DIS#_1V8信号已连接到 GPIO

    BT_DIS#_1V8信号连接到 GPIO

    Sch 2:WiLink 模块原理图

    谢谢。此致、

    吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    感谢您提供原理图-我将在明天提供反馈意见后再作回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    很抱歉耽误您的时间、我不得不联系一些电平转换器专家、再审核上面的原理图和 WL1837MOD 部分。 出现问题的原因可能是连接到 SDIO 线路的 TXB0108电平转换器。 该电平转换器不适用于开漏 CMD 线路执行建立 SDIO 通信所需的"握手"过程。 此电平转换器可以与 TXS0108EPWR 器件(P2P)轻松交换、并应修复此问题。