This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:固件超过闪存大小

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1256625/cc3235modsf-firmware-exceeds-flash-size

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: CC3200

您好、 TI 工程师

   我使用 CC3235MODSF、 固件大小超过1M 字节。 芯片上的1M 闪存 更小、

   有没有解决问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的方法是修改代码、如:

    • 在编译器上启用优化
    • 从代码中删除大字符串和数组。 这些数组可用于 sFlash 并即时加载
    • 从代码中删除一些功能
    • 将部分代码存储在 sFlash 中并将其加载到 RAM 中、以便在需要时执行(请参阅 CC3200 SDK 处的示例作为参考)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

       谢谢 回复!

       是否有替换硬件模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不能回答您的问题。 如果您问、是否存在具有更大 XIP 闪存的兼容器件、答案是否定的。

    在第一步中、您需要确定什么是 XIP 闪存空间消耗。 并优化该部件。 最好使用 CCS 中的存储器定位工具。

    1月