This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1807MOD

Guru**** 2807405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1255992/wl1837mod-wl1807mod

器件型号:WL1837MOD

您好!

  在 P2P 连接中,当移动客户端(wifi )被禁用时,wifi 驱动程序会花费更多的时间 来 提供客户端取消授权的状态(对等断开连接的消息)。

如何缩短检测客户端关闭的时间? 是否有办法控制 P2P 保持活动超时

CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
CTRL_interface_group=0
DRIVER_PARAM=USE_MULTI_CHAN_CONCONVERGE=1 USE_P2P_GROUP_INTERFACE=1
UPDATE_CONFIG=1
P2P_GO_HT40=1
p2p_ignore_shared_freq=1
国家=美国
disassoc_low_ack=1

此致、

维斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    如果我理解正确、您希望更快地断开? 您能提供一个示例还是可能的事件日志吗?

    您使用的是 WL18xx 的什么固件版本和 Linux 内核版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    是的、我们希望  更快断开连接、 StaDeAuthorized  事件将延迟。 我们的应用程序正在等待 StaDeAuthorized 事件以指示客户端已关闭。

    通道频率的 WIFI 直接: 2437

    内核:5.4.102

    使用的 Wi-Fi 固件:8.9.0.0.90

    此致、

    维斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    您能否向我们提供断开连接事件发生多长时间的预估时间? 因为您遇到了去授权事件、所以我不确定是否有问题。
    如果您有 Wireshark 日志、可帮助您完全了解该问题。