This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:闪存加密

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1255157/cc3235modsf-flash-encrypt

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、 TI 工程师

    我希望 对闪存进行加密、以防止对固件进行读取和修改。

    根据 swru469第 6.7节、 需要创建密钥。 这个密钥可以随意设置吗?

   通过 UniFlash 编程镜像和密钥。 是否可以实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  加密密钥的详细信息、请参阅 CC32xx uniflash 指南中的6.7.1。

    密钥对编程映像进行加密、并且在对器件进行编程后需要使用相同的密钥激活(使用相同的)密钥。

    文件系统(由引导加载程序从编程映像中提取)支持基于 PKI 的安全(加密)文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    谢谢回复!

    CC3235是否自动执行激活?   这里是否有函数的详细说明?

    我不想使用同一密钥、 可以通过 CC3235 内部创建随机密钥吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有对称密钥可用于对编程映像进行加密。

    提供的用户密钥与器件特定的密钥组装在一起、用于创建加密(AES)密钥。

    请在 NWP 编程指南的第8.12章中找到有关该过程的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复!

       我要验证此功能,如何验证此功能是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建安全映像(例如使用 uniflash)、然后 使用和不使用密钥对其进行编程。