This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1251463/cc3301-cc3301

器件型号:CC3301

您好、TI 团队、

我是来自 Foxconn 的 Peter。

我们从何处下载 CC33xx 的无线电工具?

BTW、您能否分享 无线电工具用户指南以供参考?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以通过单击"立即申请"按钮、从我们的产品页面申请访问无线电工具软件。

    当前的无线电工具用户指南可在 C:\ti\simplelink_WIFI_toolbox_2.0.8.fcs\docs\CC33XX-Radio-tool-User-Guide.html 的安装文件夹中找到

    为了进行评估、我还强烈建议您 从 https://www.ti.com/tool/BP-CC3301订购 BP-CC3301。 

    Br、

    杰西卡·M. 托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我想说明一下无线电工具存在一些故障。 我们的硬件测试团队报告 BLE TX 功能确实发送了一些射频信号。  但信号 无法被解码。 请帮助解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您发表另一篇 E2E 博文、对您的问题和测试设置进行更详细的描述。 包括您使用了什么 MAC 地址以及使用了什么测试设备。

    Br、

    杰西卡