This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL18xx 5.8GHz 是否有 EN 300 440报告?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1256526/wl1807mod-wl18xx-is-there-en-300-440-report-for-5-8ghz

器件型号:WL1807MOD

您好!

我在认证文件夹中看到 FCC 报告(FR4O0971E_R01_Part15E_TX_WG7837-T0B)涵盖了5.8GHz 工作频率、但没有关于 EN 300 440的 CE 报告。 是否提供该报告?

我们的团队中不再有射频工程师、我正努力支持针对中国 SRRC 的合规性测试。 我看到大多数5GHz 报告都不包含5.8GHz 频段、但有些报告包含5.8GHz 频段、并且不清楚该频段为何不同。

谢谢!

莎拉