This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:在 CC3235S 与 CC3235SF 证书之间切换失败

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1254388/cc3235sf-switching-between-cc3235s-to-cc3235sf-certificate-fail

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在使用 Code Composer Studio 进行项目开发、我有一个项目在过去几个月一直在进行。

到目前为止、一切都很顺利、但现在我只是无法将程序刷写到 CC3235SF。

我正在做的是

切换默认电路板、

更新 cc32xxs_tirtos.lds 文件以与 cc32xxsf_tirtos.lds 相匹配。

但每次我闪闪 SLI ,我得到:

Image Programming: 99% (1351680/1353712)INFO:slbootloader.slbootloader:Received error : error number = -10287 , extended error = 2694 
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 5262, in <module>
  File "<string>", line 5258, in main
  File "<string>", line 5228, in cmdline
  File "<string>", line 4641, in command_sysconfig_program_image
  File "<string>", line 2885, in syscfg_program_image
  File "W:\slbootloader\slbootloader.py", line 793, in fs_programming
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError: 
Error: SLImageCreator.exe: fs_programming error: ret: -10287, ex_err: 2694 - FS_ERR_ROOT_CA_IS_UNKOWN
SLImageCreator returned -1

 

Command completed with exit value: -1

我总是选择虚拟证书,因为我不想签署应用程序:

但它会造成问题。。。

我尝试手动选择虚拟一与 certcatalogPlayGround20160911.lst ,但大小似乎超过256k 和使 SLI 闪存不工作。

有线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

     

    首先、让我们看看这是否是证书问题。 请按照以下文档第2.4.1节中概述的步骤进行操作。 (即使对于 CC3235SF、也应采用此过程。)

    链接: https://www.ti.com/lit/ug/swru461b/swru461b.pdf

     

    谢谢!

    FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felicity:

    我尝试按该过程操作(即使我正在使用 Code Composer Studio)。

    我下载了网络示例  

    并遵循一切:  

    但是、当我尝试添加 MCU 容器时、  

    我收到了以下信息:  

    一般 帮助不大=/

    如果示例太重,我该如何测试?  

    无论如何,我还应该尝试在我的项目中使用3个证书吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这是否有用、但我使用的是 6.10.00.05 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看映射文件、了解哪个组件占用的空间最大。 您还能给我发送映射文件吗?

    谢谢!

    FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何获取映射文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件会自动生成在项目的调试文件中。  可在头文件内部映射文件(software-dl.ti.com/.../ccs_files_in_projects.html)中找到更多详细信息