This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:P45未作为 UART Rx 运行

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220R, CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364316/cc3220sf-launchxl-p45-not-working-as-uart-rx

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig、CC3220SF、CC3220R

您好

我有2xCC3220SF 和1xCC3220S LaunchPad  

我通过 SysConfig 将 P45设置为 uart2_0...在 CC3220S 上、我在 P45作为 Rx 正常运行时没有问题。

但是、在 CC3220SF 上、UART 的 Rx 侧不起作用、我必须使用工作正常的 P04 (但我不使用按钮)。
我的确在 CC3220SFs 上组装了 R42并删除了 L7、因此连接了从接头引脚到 MCU 引脚的轨道。
在示波器上、我确实看到当我发送信号时、P45保持高电平、因此它显然不能用作 UART 引脚(或 GPIO)。
通过 XDS 传输的 UART 通过 SysConfig 被禁用。

为了能够使用 P45、我可以做些什么来纠正此问题吗?

提前感谢。
莫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    CC3220SF 您不能使用引脚 P45 作为用户引脚。 此引脚用于为内部闪存供电。 您无法对此执行任何操作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    现在这很有趣。 TI 在哪里提到了这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220SF 的数据表、设计核对表 SWRU462...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan.

    啊...根据您所写的内容、重新登录了数据表。

    这来自数据表 SWAS035C 的第13页–2016年9月–2021年5月修订。
    "引脚45被内部直流/直流转换器(ANA2_DCDC)使用。 当适配器处于活动状态时、 如果强制使用串行闪存
    CC3220SF 器件。 对于 CC3220R 和 CC3220S 器件、如果在引脚47上提供电源、则可以将引脚45用作 GPIO_31 "

    1. heck 是指"如果强制执行串行闪存"?  
    2.是否有办法排除3220SF 提供的闪存,使其与3220S 类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SF 器件不支持将引脚 P45用作用户引脚、并且器件不适用于此类用例。

    1月