This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:cc3300寄存器访问

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364054/cc3300-cc3300-register-access

器件型号:cc3300
我们正在设计一个平台、该平台将接收许多低延迟数据流、并将其多路复用为主机端的单个数据流、然后将其发送到许多节点、再从数据流中选择要传输的数据。   
我们相信在主机端执行此操作将增加我们无法处理的延迟、并且我们希望通过 FPGA 而不是微处理器进行配置和控制。   

我要真正寻找的是一个包含 CC3300寄存器映射和显示控制 CC3300的正确顺序的流程图或流程图的文档。
最佳
Rob


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    CC3300的寄存器映射仅供外部使用。
    不过、如果您可以详细说明在 CC3300上尝试控制的内容、我可能会为您提供帮助。

    此致、

    奥姆里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我想您是在尝试做技术上不可能的事情。 控制 WiFi 器件、包括来自纯 FPGA 的 TCP/IP、看起来像一个 sci-fi。 如果您选择诸如 Zynq 的 FPGA+ARM、

    1月