您好!
今天、我看到 OTA 更新失败、并显示错误消息-6。 固件中没有任何更改。 根据下面的日志、无法接收 CDN URL。 是因为 Dropbox 更改了吗? 您能帮助我们尽快修复吗?
启动 OTA
_ReadStatFile:sl_FsOpen 中错误、STATUS=-11
sl_5420_5420:呼叫 Client_Connect Lib_Ota server=api.dropbox.com
Client_Connect:http_connect_server api.dropbox.com
0 OTA 运行= 0
sl_452002: Lib_Ota Client_Update、vendorStr=Vid01_Pid00_Ver0302100000
Client_Update:4552调用 http_build_request /1/metada/auto_
Cdnc45V Dropbox_Send qDir: uri =/2/files/list_folder
元数据文件=/Vid01_Pid00_Ver0302100000/f80_sys_mcuimgA.bin、size=142888
sl_5420_5420: Lib_Ota 中的 Client_Update,numUpdates=1
0 OTA 运行= 0
sl_C30210000_F80_sys_mcuimgA.bin Lib_Ota 更新:Client_Get file=/Vid01_Pid00_Ver030210000/F80_sys_mcuimgA.bin、size=142888
O52 Client_Resource:svg http_build_request /1/media/auto
Client_Resource:5.52文件标志=80,元数据标志=80
C赤 柱状 Dropbox_Send qFileUrl: uri=/2/files/get_temporary_link
0 OTA 运行= 0
sl_5420_CDN:ResourceMetadata Lib_Ota 文件 URL = f=
Cdnnc Client_Connect Url:错误, http_extract_domain_By_url,状态=-1
sl_5420_ Lib_Ota error: Cstreci Client_Connect Urstrl 上失败
0 OTA 运行=-6
OTA 运行=-6
OTA:OTA 服务器错误
此致、
圣达尔