This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WLAN TX 特性 MCS 0-7

Guru**** 1956050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364342/cc3200-wlan-tx-characteristics-mcs-0-7

器件型号:CC3200

您好!

我很好奇、是否有人拥有此芯片组 MCS0、1、2、3、4、5、6的完整 dBm 输出?  规格表具有 OFDM 值、但具体没有 MCS。  我正在尝试计算一些与其他芯片组比较的预期行为、并希望它尽可能接近、原因很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看这个,我将在一天结束时回到你。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册讨论了 CC200的 WLAN TX 功率: CC3100/CC3200 WLAN 射频传送峰值功率和平均测量值

    在这个应用手册中、您可以 在表1中找到所需的信息、下面附加了一个屏幕截图。

    总之、以下是 MCS TX 功率值:

    MCS0 - 17.4dBm

    MCS1 / MCS2 - 17.3dBm

    MCS3/MCS4 - 16.1dBm

    MCS5/MCS6 - 14.5dBm

    MCS7 - 13.2dBm

    总的来说、我建议升级至较新一代的 CC32xx 系列、即 CC323x 器件。

    此致、

    乔纳森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与、这正是我所需要的。   

x 出现错误。请重试或与管理员联系。