This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:查询有关用于 RTOS 的最新 CC3301驱动程序包的信息

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364137/cc3301-inquiry-about-latest-cc3301-driver-package-for-rtos

器件型号:CC3301

尊敬的支持团队:

我希望这条消息能让您满意。

我目前正在致力于将 CC3301驱动程序移植到 RTOS、并想询问最新驱动程序包的位置。 以前,我下载了一个名为cc33xx-mcu-plugin-0.5的软件包,其中包括以下注意事项:

请注意、版本控制方案已更改、从现在开始包含4个部分。 之前的版本为 R1.3。

我不确定从何处获取最新版本的驱动程序包。 您能否为我提供信息或下载链接?

感谢您的帮助。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    适用于 cc3301的 RTOS SDK 尚未正式发布、但是您可以请求访问最新预发布包。

    https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE 

    您将需要按下此申请按钮。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Rogelio

    非常感谢您的及时和详细的回应。

    我还有两个问题需要澄清:

    1. CC33XX MCU 插件 :我以前下载了一个名为的软件包cc33xx-mcu-plugin-0.5.zip,但我后来忘记了下载它的源代码。 您是否熟悉此软件包? 您能否提供有关我可以在何处再次下载它的信息?

    2. 使用 CC2652作为 CC3301的主机 :我们正在考虑使用 CC2652作为主机来驱动 WiFi 功能。 通过当前的设置和可用的驱动程序、这是否可行? 非常感谢您对此配置的任何见解或建议。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    亚伦