This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:过滤 WIF6运行状况数据包

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361738/wl1837mod-filtering-the-wif6-health-packets

器件型号:WL1837MOD

尊敬的 Sabeeh Khan1:  

从相关票据中、您是否建议使用幻数而不是模式?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我想了解运行状况数据包是否总是唤醒 wl18xx、因此、如果可以、请尝试不同的魔法或任何其他类型的滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan:

    似乎 wifi 驱动程序的版本不支持"魔术包"、请参阅下面的启用信息。 是否有方法可以使用"pattern"选项进行滤波?

    SAVANT_R2D2:/# iw --debug phy phy0 WoWLAN 启用魔术包
    --调试:已发送消息:
    ---------------- 开始 NetLink 消息-------------------------------------------------------
    [NetLink 标头] 16个八位位组
    .nlmsg_len = 36
    .type = 19 <0x13>
    .flags = 5
    .Seq = 22636
    .port = 507513042
    [通用 NetLink 标头] 4个八位位组
    .cmd = 74
    .version = 0
    .unused = 0
    [有效载荷] 16个八位位组
    08 00 01 00 00 00 00 00 08 00 75 00 04 00 03 00 ......... 美。。。
    ---------------- 结束 NetLink 消息-------------------------------------------------------
    --调试:收到的消息:
    ---------------- 开始 NetLink 消息-------------------------------------------------------
    [NetLink 标头] 16个八位位组
    .nlmsg_len = 56
    .type = 2
    .flags = 0 <>
    .Seq = 22636
    .port = 507513042
    [errormsg] 20个字节
    .error =-22"参数无效"
    [原始消息] 16个八位字节
    .nlmsg_len = 16
    .type = 19 <0x13>
    .flags = 5
    .Seq = 22636
    .port = 507513042
    ---------------- 结束 NetLink 消息-------------------------------------------------------
    命令失败:参数(-22)无效

    谢谢。

    约翰