This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:ISO 9001:2015认证

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365324/wl1837mod-iso-9001-2015-certification

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我们是否具有适用于此器件的以下文档?

ISO 9001:2015认证

谢谢!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、

    我会 在此处搜索 质量相关材料。 如果您从任何地方都看不到该认证、那么它可能不是我们的质量/可靠性流程的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    否。 我认为这是某种误解。 ISO 9001不能与某个特定器件相关。 它与 TI 公司本身的内部流程相关。 TI 已根据 ISO 9001获得认证、如下所述

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    这是合理的-感谢您提供该文档!