This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如果发生漫游、套接字连接会丢失?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365504/cc3235modsf-socket-connection-lost-if-roaming-occurs

器件型号:CC3235MODSF

您好!

如果在向服务器发送和接收某些数据时发生漫游(软漫游或触发漫游)、

与服务器的连接是否丢失?

谢谢。

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    没有 TCP 连接未丢失。 套接字句柄(打开的连接)在 NWP 复位时丢失。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。