This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:测试模式 API 和命令

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364754/cc3301-test-mode-api-and-commands

器件型号:CC3301

您好!

我们希望能够在特定频率上测试 CW TX、用例是通过运行 CLI 命令进行 WiFi 监管测试测量、天线调优等。  

但我们在 wifi 驱动程序中没有找到有关这一点的任何 API。 是否有任何用于 WIFI  制造测试的工具或 API?   

Thaks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当前的测试设置是什么、您是否能够达到 CC33xx SWD 引脚? 您是否有 BP-CC3301LP-XDS110ET

    对于射频评估和测试、我建议您使用可从 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 下载的无线电工具。 安装 SimpleLink Wi-Fi 工具箱后、 在以下路径中提供了有关如何使用 CLI 的文档:User-installation-folder/simplelink_WIFI_toolbox_2.1.3/docs/ CC33XX-Wifi-toolbox-User-Guide.html。

    请注意、最好首先使用 RadioTool GUI (按照 SimpleLink Wi-Fi 工具箱启动指南进行操作)和"CC3301 BoosterPack 硬件用户指南"来了解如何设置所有内容。  

    Br、

    JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 BP-CC3301、但 没有  LP-XDS110ET。   SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 需要使用 SWD 接口、 这似乎不是我们想要的。

    我注意到在 Linux SDK 中有一个 包含 校准器源代码的目录"calibrator_src"、 它似乎与 SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 具有相同的功能、它是否可以与 SDIO 接口配合使用?  是否可以 移植到 RTOS 平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、袁扬、 我想问一下您在使用什么 MCU? 最新 MCU 驱动程序 SDK 包的版本是什么? 您能与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 MCU 是 oa8100、 我使用的 SDK 是 cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1.exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与我分享一份 SDK 软件包吗? 我的邮箱是 gavin_hy@163,com ,非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最好要求 TI 提供此文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我申请了、但申请太慢、无法审核、我想快速进行开发评估!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个制造商生产的 oa8100? 我没有找到任何关于它的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于您要求进行 CLI 和 WiFi 监管测试测量 、我推荐您使用最适合这些目的的工具之一。  对于我们的任何安装程序而言、安装程序中都有文档。  如果您要请求在 hickmac 中提供文档,请参阅 UserInstallerFolder/。 cc33xx_flashmac_package_0_4_0_1/docs/html/CC33XX-mcu/api-reference.html  一个 USB 端口。

    Br、

    JMT