This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:晶体、SOPx 和接口

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365752/cc3135-crystal-sopx-and-interface

器件型号:CC3135

您好、TI!

1-)是否可以使用40MHz、CL:8pF 和 Rs:35ohm 的外部晶振?

2-)随附的图像中显示的用于控制主机 MCU 的 SOPx 的连接是否正确?

3-)

MCU 主机和 CC3135之间需要的最低接口是什么?

我的界面上:
UART_TX
UART_RX
UART_CTS
UART_RTS
NHIB
IRQ
唤醒
RST
SOP0
SOP1
SOP2
CC1335_COEX_SW_OUT

我是否缺少信号? 我可以从界面中删除任何内容吗?

非常感谢。