This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:LP-EM-CC1354P10-1上的 BP-CC3301

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC3301, CC2674P10, BP-CC3301, LP-AM243, LP-EM-CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1366765/bp-cc3301-bp-cc3301-on-lp-em-cc1354p10-1

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301CC2674P10、CC1354P10、、 LP-AM243、LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

尊敬的诸位:

 我下载了 MySecure 上的 cc33xx-mcu-plugin_0.6、以便在 CC2674P10上测试 CC3301。

 根据 CC2674P10的数据表、该 EVM 是 LP-EM-CC1354P10-6、但仍然没有要购买的链接、因此我们从 TI 网上商店购买了 LP-EM-CC1354P10-1以进行测试。

 通过使用 LP-CC2651P3-CC1354P10-freertos-ticlang 和 LP-EM_CC1354P10_6-freertos-ticlang 这两种预设配置构建 cc33xx-mcu-plugin-0.6网络终端示例、我看到以下内容:

通过检查 SPI 无响应错误、可以显示 SPI 命令错误。

LP-CC2651P3-CC1354P10和 LP-EM_CC1354P10_6构建上都发生了错误。

我按如下方式连接电路板:

以及 LP-EM-CC1354P10-1下的 BP-CC3301。

LP-EM-CC1354P10-1和 BP-CC3301原理图上的 Booster Pack 连接器上的3V3/5V/GND 均正确。 并在 CC1354 EVM 上测量3.3V/5V。

我确认 CCS 正在运行、simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24的 uart2echo 示例在电路板上也可以正常运行。

我还使用 cc33xx-mcu-plugin_0.6中的下载程序将 cc33xx 固件成功下载到 LP-EM-CC1354P10-1中、如果我通过跳过 SPI_SkipBusyWords 断言来编译代码、则会显示固件在电路板上采用保险丝。

我的问题来了:

1. SPI 断言的可能原因是什么? 该 BP-CC3301板能够在 BBB 上正常工作、同样能够在 LP-AM243 EVM 上正常工作。

2.根据 LP-EM-CC1354P10快速入门指南、LP-EM-CC1354P10的电源来自如下所示的 XDS-110 3V3/GND 引脚25/27、是否足以满足 CC1354和 CC3301的需求?

此致、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请跳过此问题、文档中写道、由于引脚冲突、BP-3301无法在电路板上堆叠。

    此致、

    /克苏