This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200无法与 Cisco C9115AX-T 配合使用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1366816/cc3200-cannot-work-with-cisco-c9115ax-t

器件型号:CC3200

工具与软件:

您好!

我们发现,我们的 产品内部安装了 cc3200,无法与 Cisco C9115AX-T 配合使用,同一产品可与其他 AP 配合使用,根本不存在任何问题,而且我们还证明  Cisco Catalyst 9120AX 可与其他 WiFi 设备配合使用。 它们 使用企业加密(802.1X WPA2 PEAP)。 我想知道 TI 能否帮助检查 CC3200是否可以与 Cisco Catalyst 9115AX-T 配合使用而不会出现任何问题。

我们找到错误代码 SL_GENERAL_ERROR_CON_MGMT_STATUS_UNSPECIFIC (-102)和 SL_GENERAL_ERROR_CON_MGMT_STATUS_assoc_reject (-104)

到目前为止,我们仍在努力了解当前的情况,我们的客户正在尝试与思科的同事合作,希望在这段时间内能获得最新信息。

谢谢。

随附的图像是 CC3200可用于 其他 Cisco AP 的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9120AX 预计有哪些 TLS 安全版本? CC3200仅支持 TLS 1.0。 您是否可以从9120AX 检查一些日志以确定连接失败的原因?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们检查  思科工程师提供的9120AX 支持 TLS 1.0。 我们尝试使用 Cisco 9120AX 和新 控制器980可以工作,但使用旧控制器5520的9120AX 无法工作。 可以使用另一个具有5520的 AP。 到目前为止, 我们的客户正在尝试与思科合作,并找到问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 最好知道是否有任何可用的日志 prom AP 端。 如果不是、则需要使用 WiFi 监听器捕获数据包。

    BTW ...您使用什么 SDK 和 ServicePack ?

    但根据我的经验、这是与 TLS 1.0相关的 EAP 安全中最常见的问题。 我记得、在使用 RADIUS 服务器时、CC3200存在带 EAP 安全的错误、但响应速度慢。 但这种情况非常少见、且与大型网络相关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 SDK CC3200SDK_1.5.0和  ServicePack_1.0.1.15-2.15.0.1。  

    是否有比此版本更新的版本? 

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您的 SDK 和 ServicePack 就可以了。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    该产品是否可以是 Cisco 控制器?

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    谁知道... 这可能是某种互操作性问题。 但是、如果我应该猜、我会将 TLS 1.0归咎于 EAP 安全。 我不确定我是否正确理解了您之前的答案。 您正在等待思科确认 TLS 1.0是否支持 EAP。 对吧?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    Cisco 控制器是 用于 EAP 安全的 TLS 1.2。 不过、我们来看看用户指南中关于 CC3200支持 TLS 1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    套接字支持 TLS 1.2、但 EAP 不支持。 仅支持 TLS 1.0。 无法改变这一点。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    在今天的测试过程中已知的情况如下。

    1   Cisco 控制器支持  TLS 1.0,以保证 EAP 安全。

    2 我们使用 CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/scan_policy 扫描 SSID。  

     当 CC3200连接到带 AP9115的新 Cisco Controller 980时,它可以成功检测 SSID。 但是,当 AP9115连接到旧的 Cisco Controller 5520时,它无法检测到 SSID。  当 AP9115连接到旧版 Cisco Controller 5520时,笔记本电脑可以检测到 SSID。  

    因此、我想问是否有其他示例程序可用于测试无法搜索 SSID 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导致这种互操作性问题的原因。 Cisco 5520似乎已接近停产(软件维护结束:2023年1月31日;漏洞/安全支持结束:2025年1月30日)。

    CC3200 SDK 1.5的示例 SCAN_POLICY 应该非常适合此类测试。

    为了确定问题的原因、需要提供来自 WiFi 监听器的日志和来自 CC3200的 NWP 日志(请参阅 swru368c 的第19章)。 如果将在 Cisco 5520一侧发布,则由于 EOL,不会修复。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    您是否有任何推荐的 WiFi 监听器软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要捕获 WiFi 数据包、您需要具有支持监控模式的 WiFi 适配器。 您可以在此处找到一些建议

    1月