This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:可用于 BlueZ

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1359193/cc3301-can-be-used-with-bluez

器件型号:CC3301

您好!

我们正在使用 AM6231构建基于 Linux 的解决方案、并计划将 BlueZ 与 CC3301C 配合使用作为 BLE 控制器、这可行吗?

此致、

亚杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadhu:

    是的、可行。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可与 Nimble 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还可以与 Nimble 一起使用、实际上是我们将为 MCU 主机提供支持的 BTStack。

    此致!

    罗格利奥