This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:sltask 的优先级应该是什么

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1364978/cc3220sf-what-should-be-the-priority-of-sltask

器件型号:CC3220SF

在我的项目 IAM 中使用 FreeRTOS

在所有示例项目中、SL 任务的优先级为9、我认为这是因为 freertosconfig 中的最大优先级为10

理想情况下、sl_task 应该是什么优先级? 它的最高优先级是多少?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请允许我一直到星期一查看此内容并与您联系。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    感谢您的耐心。 理想情况下、sl_task 应该优先级为9。 它需要处于该级别、因为它会处理紧急的、有时是异步的事件、数据和命令。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的最大优先级(configMAX_PRIVES)为20、那么 sl_task 应该为19或9?

    sl_task 优先级是否应该 高于应用程序优先级?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    sl_task 优先级应高于使用 sl_套接字和 sl_ API 调用的任务中设置的优先级。 但在系统中、您可以将一些较高优先级的任务用于实时任务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan D 您的回答。