This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:可以使用 AT Commands 发送证书文件吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365440/cc3235modsf-can-i-send-a-certificate-file-with-at-commands

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我们的产品具有主机 MCU 和 CC3235MODSF。

 CC3235MODSF 中 的应用程序是基于 AT Commands 示例实现的。

(SDK: simplelinkcc32xxsdk_5_20_00_06)

我正在考虑  使用外部 PC 程序将服务器的根 CA 文件写入 CC3235MODSF。

我的情况是:

1.使用 USB 将服务器的根 CA 文件从 PC 程序发送到主机 MCU。

主机 MCU  通过 UART 将文件发送到 CC3235MODSF。

是否可行、我是否可以为此使用文件系统命令?

谢谢。

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Calvin、

    我将对此进行深入探讨、稍后会与您联系。

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    关于通过 USB 在 PC 程序和主机 MCU 中使用服务器的根文件、您是说您会使用 AT 命令来实现这一点吗?

    对于方案的第二部分,文件系统 AT 命令应支持该部分。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corinne:

    AT 命令仅适用于第二部分。  

    感谢您的确认。

    谢谢。

    卡尔文