This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:支持 UNII-3频带的 Wl1837MOD

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL18XX-CERTIFICATION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1368004/wl1837mod-wl1837mod-supporting-unii-3-bands

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

请确认 WL1837MOD 是否能够在 UNIII-3频段的 Wi-Fi 5GHz 中使用(5725MHz 至5850MHz)。 如果是、您能否提供模块测试报告供我们记录并供进一步使用。 感谢您在这方面的快速回复和支持。

我们看到的是符合 ETSI EN 300 440最新标准的模块测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WL1837MOD 最高支持5825 MHz、您可以在 数据表中看到

    对于认证的测试记录、您可以参考  此链接 www.ti.com/.../WL18XX-CERTIFICATION、以便获取此器件认证所需的所有信息。

    此致、

    乔纳森