This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:适用于 CC3x2x 的 ChangeLog SDK 7.10 WPA3

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1368520/launchcc3220modasf-changelog-sdk-7-10-wpa3-for-cc3x2x

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

大家好!

我对 SDK 7.10的 ChangeLog 感到有点困惑。

它表示为一项新功能"SL_WIFI_R2-1609支持为 CC3x2x 器件提供 WPA3 "。
很遗憾、没有指向"SL_WIFI_R2-1609的进一步链接。
我已经结合 SDK 5.30和相关 NWP 服务包 sp_3.21.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin 在 CC3220MODASF 上建立了 WPA3连接
据我所知,没有问题。

相关的定义(例如#define SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA3 (12)/*仅支持 WPA3的网络*/)包含在...\ti\drivers\net\WIFI_WLAN.h 中。

7.10 ChangeLog 中的条目是否意味着 SDK 5.30中的 WPA 3实现出现错误?
SDK 7.10发行说明中的 abou WPA3也没有条目。

有人能为我澄清一下吗?

提前感谢、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不清楚为什么在这里出现这个特定的错误编号。

    这些 bug 编号是我们保留的内部票据、因此客户无法了解它的含义。

    这是 WPA3引入 CC32xx 系列的特别功能、它是在 SP 3.17.x 中介绍的、所以您应该没问题。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。