This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:LP-EM_CC1354P10与 BP-CC3301

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301, LP-XDS110ET, CC1354P10, LP-EM-CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1367926/bp-cc3301-lp-em_cc1354p10-with-bp-cc3301

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110ETCC1354P10、CC3301、 BP-CC33-BBB-ADAPTLP-EM-CC1354P10

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

 我使用 MySecure 的 cc33xx-mcu-plugin-ble-0.6。

 我有板 LP-EM-CC1354P10-1和 BP-CC3301。

 但是、由于我没有 LP-XDS110ET、但只有 XDS110、因此我会联系本地支持、并确认只要不使用能量跟踪功能、XDS110也可以正常工作。

 我按照文档中所述连接电路板:

XDS110 PWR3V3 => LP-EM_CC1354P10 => BP-CC3301

按照"CC13xx/26xx 主机:入门指南"部分"Setup - CC13xx/CC26xx 和 CC33xx"中的说明连接电路板后

在上述情况下、我始终会从控制台收到"SPI 无响应"。 后者、我测量 BP-CC3301的电源、在引脚3V3上得到3V2、在引脚5V 上得到0.9V、电源似乎不正确也不够、因此我决定在 BeagleBone Black 中测量同一个板、当启动和 CC3301运行时、引脚3V3上的电源为3V4、引脚5V 上的电源为5V1。

之后、我想电源 在我的设置中有点奇怪、因此我从 BBB 变为电源。 BBB 未运行、eMMC 为空并且 SD 未连接。

在本例中、

BBB PWR 3V3 => BP-CC3301 &LP-EM_CC1354P10

在上述情况下运行时、我看到以下内容:

但最终失败了:

我尝试连接 XDS110来查看上面发生的情况。 但目前、只要我在调试器中运行、我总是会看到"SPI 没有响应"。

我知道该文档内部 TI 使用 LP-XDS110ET 为该示例的所有工作供电、

我的问题是:

1. TI 是否曾尝试使用 XDS110? 如果需要、在本例中、我需要连接该电路板并为其供电吗?

2.您在示例中使用的 BP-CC3301的 PG 版本是什么? PG2或 PG1?

Regrds、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这里的设置可能存在一些困惑。  

    您有什么版本的 BP-CC3301? 在电路板的右上角、应该显示为 Rev E2/E3/A。 如果它没有显示任何内容、则表示修订版 E1。  

    我可以帮助您澄清一些有关您尝试的设置的问题。

    1.LP-XDS110ET -此电路板和 XDS110调试探针具有相同的功能、这是真的。 但更建议使用 LP-XDS110ET、因为您 无需任何额外电线即可将电源连接到 LP-EM_CC1354P10。 我不确定您是如何  从 XDS110将电源3V3连接到 LP-EM_CC1354P10的。 您可以发送原理图或图片。 LP-XDS110ET 为 LP-EM_CC1354P10提供的功率 为5V。  

    2.为 BP-CC3301供电- BP-CC3301上有一个3V3引脚、但不为 CC3301 IC 供电。 如果要为 BP-CC3301供电、则必须为5V 引脚供电。 这就是在将电源连接到3V3引脚时、您在5V 引脚上看不到任何电压的原因、以及您尝试的第一个设置不起作用的很可能原因。 当通过 BP-CC33-BBB 将 BBB 与 BP-CC3301连接时、BB-CC3301的供电电压通过5V 引脚提供、这就是该设置在功率方面对您有效的原因。

    3. BBB -尽管这会正确地为 BP-CC3301供电、但 同时连接到 BBB 和 LP-EM_CC1354P10的引脚可能会出现一些信号争用。 您应该按照 cc33xx-mcu-plugin-ble-0.6的 docs 文件夹中所述的设置进行操作。 如果您遇到问题、请向我发送您的设置图片。

    长话短说、我认为您看到的问题是由于设置原因、请按照相应的说明进行操作。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 您好:

     谢谢你的答复。

     我的 BP-CC3301是带有 PG2 CC3301的版本 E3、如果需要使用电路板的其他版本、如版本 E1、请告诉我。

     事实上、在我 POST 之前、我还会尝试从 LP-EM_CC1354P10获取5V 电源、而这种情况更奇怪、因为控制台始终显示 SPI 无响应。 XDS-110的电源来自扩展头。

    3V3的电源来自引脚27、如果为5V、则来自引脚28、GND 来自引脚25、如 XDS110调试探针用户指南(sprui94)至 LP-EM_CC1354P10和 BP-CC3301所述。

     使用选项2:使用10引脚调试连接器时、您可以在 LP-EM-CC1354P10-1快速入门指南(spruiz8)或 LP-EM-CC1354P10-6快速入门指南(spruiz9)中看到

    本手册仅从 XDS-110连接电源3V3、因此我们从 XDS-110引脚连接2线电源3V3。

     由于 LP-XDS110ET 的电源来自上述响应的电压为5V、因此我将尝试使用连接器的这个5V XDS110情况、以查看此处的相应结果和响应。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    带有 PG2 CC3301的 BP-CC3301修订版 E3应该可以工作。

    请告诉我、当尝试从 XDS110连接5V 电压时会得到什么结果。 如果您只将 XDS110连接到计算机,则电流可能仍有问题,通常计算机上的 USB 端口无法为两个提供足够的电流。 LP-EM-CC1354P10和 BP-CC3301。  

    在 BP-CC3301上有一个可用于供电的微型 USB 端口、您可以尝试将它连接到墙上的电源模块或您的计算机以获得额外的电源。  

    此外、我会首先尝试 在未连接 BP-CC3301的情况下启动 LP-EM-CC1354P10、以查看是否可以正常运行。 让我们看看问题是与 LP-EM-CC1354P10和 XDS110连接还是与全部3个板的连接有关。  

    请告诉我。

    谢谢。

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 您好:

     谢谢你的答复。

     我还让它在我的站点中工作。 进一步节省布板空间。

     感谢您的支持。

    此致、

    /克苏