This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:勘误表

Guru**** 2693565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1367197/launchcc3220modasf-errata

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

您好!

在哪里可以找到 cc3220和 cc3235控制器的勘误表?

此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    CC32xx 器件的官方勘误表不存在。 我之前和 TI 讨论过这个主题、但没有成功。 您只能检查所有 SDK (和 ServicePack)版本的所有发行说明。 是的、我知道这不是最高效的方法...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您的快速回复。
    关于您的提示、我查看了与发行相关的文档。
    该文件 \docs\simplelink_mcu_sdk\changelog_coresdk_cc32xx_7_10_01_03.html 至少对截至该日期已发布的 SDK 版本中的更改进行了非常简短的说明。 遗憾的是,这些在技术上并不十分详细。
    由于似乎没有芯片勘误表、因此必须依赖 SDK 中正在解决的任何潜在芯片错误。

    如果有任何人有更多信息、例如在哪里可以找到 TI 采取的操作或发行说明中所示 ID 的详细信息、请告诉我。

    此致、
    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    据我所知、只有一个与预量产 CC32xx 器件相关的器件勘误表。

    很遗憾、TI 不会在 SDK 发行说明中提供更多详细信息。 据我所知、过去的许多 ServicePack 错误修复甚至都没有写入发行说明中。 要了解有关特定错误的更多详情、只能在 e2e 论坛上咨询 TI 工程师。 您可能会得到(或不得到)答案。。。

    1月