This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1369027/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

您好!  

我们正在尝试获得韩国认证、但实验室要求我们:

在一个跳频信道中、在 BT LE 模式下、停留时间必须在0.4秒内。

但您的命令无法开启和持续输出信号、因此韩国实验室无法在 BT LE 模式下测量停留时间。

但 EDR 和 BDR 是 CAN 测量的停留时间

我们不确定如何将 EUT 设置在此模式下。  

对此有何余弦?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它是重复的、所以关闭该视图。