This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:I2C 传输卡滞

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1369809/cc3220sf-i2c-transfer-stuck

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具与软件:

尊敬的社区:

我使用的是 CC3220SF、并且连接了多个 I2C 从器件。 我正在尝试从一个 I2C 从器件(EEPROM)读取、但在执行 I2C_transfer API 时、函数 I2CTxFIFOflush (hwAttrs->baseAddr)会出现此类信息;然后传感器会出现异常 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__i。  我认为 EEPROM 可能已损坏、或者由于某种原因而无法回答。 但在这种情况下、I2C_TRANSMIT 函数应返回 FALSE (传输失败)。 读取其他从器件没有问题、但在读取 EEPROM 时 I2C 挂起。

我应该如何 调试该错误?

为什么 I2C_TRANSMIT 挂起?

此致、

斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、是虚假警报。 软件中存在错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于问题已解决、因此关闭此帖子。 如果您有任何其他问题、请告知我们。