This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-软件:常规 CC33xx SDK 问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1366357/cc33xx-software-general-cc33xx-sdk-questions

器件型号:CC33XX-软件

工具与软件:

我正在定期检查 CC33xx SDK 页面以了解软件包更新、并注意到了一些情况。

我正在处理一个使用 AM62x 和 CC33xx 的项目。 我使用 CC33XX-LINUX-AM62软件包保持最新设置。

5月初发布了 CC33XX-Linux-MPU 的更新 、我认为这是一个更通用的软件包。 MPU 封装(v1.0.0.3)的版本说明提到了2.4GHz 器件可直接用于生产。

我是应该注意-MPU 封装、还是应该随时了解-AM62封装?

是否会向-am62封装(-mpu 有一个)中添加一个订阅选项?

AM62是否会在不久的将来获得用于校准器工具、固件博客或内核模块的 bitbake 配方(如果这在处理器论坛中有更好的问题、请告诉我)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您与我们联系! 我将深入了解这一点、最迟在周三前与您联系。

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在将来使用-mpu 封装时保持最新、因为这将是一切都更新的地方。 其他软件包将很快从 TI.com 中删除。

    此外、关于食谱、我们希望将其包含在下一版 PSDK 中。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题

    下一个 PSDK 版本是计划于夏季中旬发布的10.x 版本、还是在此之前发布的9.x 版本? 几天前有9.x 版本、我们正致力于在接下来的几天移植。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的这方面的专家不在办公室,所以我将在星期一与他确认。 但是、我相信它将在夏季中期发布10.x。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认了,它将在10.x 发布计划在夏季中期. 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!
    科林讷