This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:+ CC3301/CC3351认证问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3135MOD, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1370597/cc3135mod-cc3301-cc3351-certification-questions

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3301、、 CC3351

工具与软件:

大家好、

・CC3135MOD/CC3301/CC3351支持以下功能?

无线 LAN 规格
-频带: W24 (如果可能, W52, W53, W56 *仅11a 可以)
-日本广播法

蓝牙规范
-BLE
-日本广播法

・对于蓝牙用户、最终客户是否需要注册蓝牙协会(SIG)或参加最终考试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    我不熟悉 W24、您能突出显示什么是 Wifi 信道编号或实际频率吗?

    这些设备都应能够支持日本的无线电法-但它们不支持特定于日本的频道(例如 Wifi 2.4 GHz 中的 CH 14)。 据我所知,这并不是在日本认证的硬性要求。  

    终端客户仍需要将其产品提交给 BT SIG 才能使用标识- https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

    好消息是、他们可以利用我们的 BT 控制器 QDID 来简化此过程。 以下是一个应用手册、详细介绍了这部分内容- https://www.ti.com/lit/an/swra601k/swra601k.pdf