This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:SDK 7.10和 CCS 编译器 ti-CGT-ARM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1368631/launchcc3220modasf-sdk-7-10-and-the-ccs-compiler-ti-cgt-arm

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

大家好!

更改了中的依赖项部分 "simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/release_notes_simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13.html 指出、已使用 TI-Clang 20.2.7 LTS 对 SDK 进行了验证
我认为这是个错误、因为版本号用于 TI CGT C 编译器、例如 ti-CGT-ARM_20.2.7.LTS。
这不是为了 TI 的 CLANG。
请多多指教。



不管这个事实,我想知道:
我能否将 SDK 7.10与 TI CCS ti-CGT-ARM 编译器和 TI RTOS 6一起使用,以使用较旧的 SDK 版本来更新现有项目的 SDK 相关组件?

TI CCS ti-CGT-ARM 编译器的未来是什么?
它是否可以与 SDK 7.10配合使用。
我之所以提出这个问题、是因为 SDK 7.10的 RessSource 爆炸源视图中没有 CCS 编译器样本。

可能有一位 TI 员工正在阅读此文章、他可以告诉我:
SDK 中进一步的漏洞修复对于具有 TI RTOS 6和 TI CCS ti-CGT-ARM 编译器的项目将可用或可用的时间是多长时间?


非常感谢、此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我们已将其分配给我们的一位 CC32xx 专家。 他们会在下周开始时回复您。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的说法是正确的、它不是 TI Clang、因为其编号是2.x 及更高。

    基本上、趋势是转向在 CCS 10.4上启动的 TI Clang (基于 llvm)、因为该编译器具有很多好处(如减少代码大小和减少编译时间)。 ARM CGT (v20.x)是 LTS、但在 RN 上说、它 将受到大约2年的支持、并会定期更新错误修复。

    至于示例、SDK 7.10包含了 ARM CGT 的示例。 我使用离线 SDK 并导入 network_terminal 示例。 默认编译器为 ARM CGT 20.2.7。

    如需更多信息、CCS 团队将能够提供帮助。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    感谢您的回答和提供的信息。

    我的 SDK 7.10安装不包含用于 ARM CGT 的 network_terminal 示例。 我是否忘记启用可选的安装项目?

    此致、
    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉用于混淆、我有一个适用于 SDK 7.10的工作区、但该特定示例来自具有 ARM CGT 工具链的 SDK 6.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    谢谢。

    最棒的酒店
    罗曼