This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B 双模 BLE +经典同步至同一器件

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1372232/cc2564-cc2564b-dual-mode-ble-classic-simultaneous-to-same-device

主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具与软件:

我们有一个设计使用 CC2564B、使用连接到 Linux 的 CC2564MODNCMOER 模块。

针对 Bluetopia Platform Manager 的版本4.2.1.1.1.0 (2018年7月)的发行说明如下:

以下功能仅适用于 CC256xC:

LE 双模拓扑–通过经典蓝牙和低功耗蓝牙连接至
同一器件。

这似乎意味着我们只能在 CC256xB 上执行蓝牙经典或 BLE、这没有什么意义、因为它是双模器件、它甚至似乎会在其支持此功能的特性标志中进行报告。 这是否 Bluetopia 的软件限制? 这是错的吗? 意思是 LE 双模式意味着经典+中央+外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一下、特征标志是什么意思? 您能否指出您指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     仅 CC2564C 支持 LE 双模拓扑。 这是用于较旧设备的设备固件限制、不一定是 Bluetopia 限制。 也就是说、LE 中央+ LE 外设同时(带或不带经典 BT)只能在 CC2564C 上工作。 CC2564B 等旧器件一次只能支持低功耗中央设备或低功耗外设(无论是否并行使用经典 BT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。