This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:屏蔽取消身份验证攻击

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365442/wl1807mod-shielding-de-auth-attack

器件型号:WL1807MOD

大家好、
我们有一个设备使用 WL1807 WIFI 模块在 AP 模式(2.4GHz)和客户端模式(2.4GHZ 和5GHz )下进行连接,
该模块是否能够防止未经身份验证的攻击、如果是、某人能否提供任何引线、
如果它不能执行、此漏洞会造成什么影响?

我们的器件具有 Linux 内核版本: 6.1.45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    针对身份验证攻击的最佳防护是启用802.11w (受保护管理帧[PMF])。 WL18xx 器件支持该功能、可以从 hostapd 和 wpa_supplicant 启用。 在 hostapd.conf 和 wpa_supplicant.conf 中、请参阅802.11w 和/或 PMF 部分以启用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们没有使用 hostapd、但是使用网络管理器来初始化下面是 conf 文件
    猫/etc/NetworkManager/system-connections/wifi_ap.conf

    [connection]
    id=REDACTED
    uuid=26638c65-ff0e-434c-a900-30a9c1404130
    type=wifi
    interface-name=ap0
    autoconnect=false
    
    [wifi]
    band=bg
    channel=auto
    mode=ap
    ssid=REDACTED
    
    [wifi-security]
    wpa=3
    key-mgmt=sae
    psk=REDACTED
    
    [ipv4]
    address1=192.168.10.1/28
    method=shared
    
    [ipv6]
    addr-gen-mode=stable-privacy
    method=auto
    
    [proxy]


    无论何时运行
    nmcli 连接

    我们收到"错误:连接激活失败:802.1X 请求方失败"

    已尝试:
    --> wpa=2并  使用 key_mgmt=WPA-PSK 在[WIFI-security]中添加 ieee80211w=2
    -->单独的部分
    [802-11-无线]
    ieee80211w=2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    您以前是否使用 NetworkManager 启动 AP 角色? 我不相信这是可能的。  

    hostapd 是必需的、因为它具有控制 AP 模式的无线堆栈。 NetworkManager 是一个请求者的包装程序,我不相信这是你想要的。 因此、您应该使用 hostapd。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们已使用网络管理器管理 AP 将近2年、因此纳米可以用于 AP。

    您能否给出一个示例 hostapd.conf 文件、它支持1807并支持 wpa=2的"ieee80211w=2"启用
    以下是我已经尝试过但未成功的方法:
    接口=ap0
    驱动程序=nl80211
    SSID=ap_hotpoint
    hw_mode=g
    通道=6
    WMM_ENABLED=0
    macaddr_acl=0
    auth_algs=1
    IGNORE_BROADCAST_SSID=0
    ieee80211w=2
    WPA = 2
    wpa_password=ABCD@1234
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwy=CCMP
    RSN_成对=CCMP

    ieee80211w=2外、我们还尝试了以下 key_mgmt 值:
    WPA-PSK、WPA-PSK - SHA256、SAE、FT-PSK

    它们会导致以下错误:

    错误1:
    nl80211:内核报告:密钥设置验证失败
    接口初始化失败
    ap0:接口状态未初始化->已禁用
    AP0:AP 禁用
    AP0:无法设置接口。
    ap0:接口状态已禁用->已禁用
    AP0:AP 禁用
    AP0:CTRL-EVENT-TERMINATING
    hostapd_free_hapd_data:接口 ap0未启动
    nl80211:deinit ifname=ap0 disable_11b_rates=0


    错误2:
    无法生成 WPA IE。
    WPA 初始化失败。
    接口初始化失败
    ap0:接口状态未初始化->已禁用
    AP0:AP 禁用
    AP0:无法设置接口。
    ap0:接口状态已禁用->已禁用
    AP0:AP 禁用
    AP0:CTRL-EVENT-TERMINATING
    hostapd_free_hapd_data:接口 ap0未启动
    nl80211:deinit ifname=ap0 disable_11b_rates=0

    您能告诉我您最早的可用时间、以便我们安排会议吗?
    您可以回复 Saurabh Kapoor 转发给您的会议邀请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好、您使用的是哪个 hostapd 版本? 您能确定您使用的是2.10吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    是的、我们有2.10版 hostapd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Hostapd_5F00_defconfig.txt

    e2e.ti.com/.../8182.Kernel_5F00_Config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    我有一个 hostapd.conf 文件、我可以在其中启用80211w 并正常工作。 如果您在使用此文件时遇到任何错误、请告诉我。  e2e.ti.com/.../hostapd.conf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初我们完成了跑步  
    root@am335x-Saturn-proto2:/etc# hostapd /etc/custom_hostapd.conf
    第925行:未知的配置项目"WPS_STATE"
    第929行:未知的配置项目"ap_setup_locked"
    第934行:未知配置项"uuuid"
    第950行:未知配置项"device_name"
    第953行:未知配置项目"制造商"
    第956行:未知的配置项目"model_name (型号名称)"
    第959行:未知的配置项目"model_number"
    第962行:未知配置项"serial_number"
    第974行:未知配置项"device_type"
    第984行:未知的配置项"config_methods"
    在配置文件"/etc/custom_hostapd.conf "中发现10个错误
    无法使用/etc/custom_hostapd.conf 设置接口
    无法初始化接口
    root@AM335x-Saturn-proto2:/etc/#

    评论以上所有内容后:
    root@am335x-Saturn-proto2:/etc# hostapd /etc/custom_hostapd.conf
    ap0:接口状态未初始化->country_update
    nl80211:内核报告:密钥设置验证失败
    接口初始化失败
    ap0:接口状态 COUNTRY_UPDATE->DISABLED
    AP0:AP 禁用
    ap0:接口状态已禁用->已禁用
    AP0:AP 禁用
    AP0:CTRL-EVENT-TERMINATING
    hostapd_free_hapd_data:接口 ap0未启动
    nl80211:deinit ifname=ap0 disable_11b_rates=0
    root@AM335x-Saturn-proto2:/etc/#

    当前文件具有 wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    也尝试使用 wpa_key_mgmt=WPA-PSK-SHA256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    我发现打印的"密钥设置验证失败"在内核中,它是 net/wireless/nl80211.c。 函数"cfg80211_validate_key_settings"似乎失败。 让我进行进一步调试、以了解内核报告此情况的原因。 我假设内核 defconfig 中缺少加密模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    我现在看到的问题与您描述的问题相同。  您能告诉我您正在使用哪个固件版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wl8xx-FW 8.9.1.0.0-r0
    Wlconf - 8.8-r0  

    Wlconf - git://git.ti.com/wilink8-wlan/18xx-ti-utils.git、 提交 ID - 7325bf0b7b2d462e334437d2c7f9198d0ac55ce2
    wl8xx-Fw - git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git ,commit id - d2588c16809ecca8e0dc7ea011fc6180c7b08a92

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    我无法评论上行补丁、但正如我们讨论过的、我将使用最新固件将补丁从 k4.19正向移植到 k6.1、以解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、您还可以共享链接并向您的内核提交标签吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    github.com/.../mp-93-linux-v6.1.y