This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:验证环境

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1371846/cc3301-validation-environment

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120

工具与软件:

您好!

让我来确认 CC3301的验证环境。
根据 CC3301的产品页面、您似乎只有一点点高端 MCU/MPU 解决方案来连接 CC3301评估板。

您是否有采用 MSP430或 MSPM0 MCU 等低功耗 MCU 来评估 CC3301的解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为 MSP430或 MSPM0有足够的资源可与 CC3301配合使用。 因为使用 CC3301、您需要在 MCU 内运行 TCP/IP 堆栈和蓝牙堆栈。

    对于此类资源有限的 MCU、可能适合更旧的 CC3120、CC3135 (或 CC3220/CC3235)器件。 因为 CC31xx 中有 TCP/IP 堆栈。

    1月