This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WPA3企业版

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1371845/cc3235sf-wpa3-enterprise

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3200

工具与软件:

我正在尝试连接到 WPA3企业网络(方法:SL_WLAN_ENT_EAP_METHOD_PEAP0_MSCHAPv2)。 我可以连接到 WPA3 PSK、没有问题。 我的问题是应该 SecParams。   是否要键入 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT 或 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA3? 我已经尝试了两个,他们回来与208断开错误(连接时断开)。 这可能是我的目标、但我仍然不确定应该是哪种类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 EAP 安全、应将类型参数设置为 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT。 要实现正确的 EAP 连接、需要使用其他 SlWlanSecParamsExt_t 参数、如用户、用户 Len、正确设置 EapMethod 等。 您需要在文件系统中上传 EAP 证书和 CA 文件。 在基础设施端、您需要正确配置 AP 和辐射服务器。

    请注意、CC3200/CC3220/CC3235限制为 TLS 1.0以保证 EAP 安全。 目前许多 RADIUS 服务器不支持 TLS 1.0。 在某些 RADIUS 服务器上,它可以启用 TLS 1.0 (如 FreeRADIUS)。 许多公司制定了不允许再使用 TLS 1.0的政策。 这使得 CC32xx 器件的 EAP 功能在实际应用中难以使用。

    1月