This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:从 NTP 服务器获取时间戳

Guru**** 2924670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1370654/launchcc3235mod-getting-timestamp-from-ntp-server

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 sntp_getTime() API 从 NTP 服务器获取时间戳。
他指的是以下文件。
https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_msp432e4_sdk/4.20.00.12/docs/ns/html/group__ti__net__sntp__SNTP.html#gaf28840559d2f511e3fc376102bbc8837

他希望将 NTP 服务器更改为" ntp.nict.jp "、那么代码如下所示。

int32_t  retVal;
uint32_t seconds;
uint32_t secondsFraction;
SlNetSock_Timeval_t timeval;
timeval.tv_sec  = 5;
timeval.tv_usec = 0;

uint64_t ntpTimeStamp = 0;

const char* srvList[] = {"ntp.nict.jp"};
int numServers = 1;

ret = SNTP_getTime(srvList, numServers, &timeval, &ntpTimeStamp);

但似乎时间戳获取不是来自 ntp.nict.jp 服务器和默认服务器列表被使用。
他需要修改该文件以从  ntp.nict.jp"?获取时间戳

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码似乎正确。 您是否可以进入 sntp_getTime 并进行内部检查(服务器列表在 函数开头根据用户输入选择)。

    您认为使用默认服务器列表的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的答复。

    您认为使用默认服务器列表的原因是什么?

    客户获得 UTC 时间戳。 如果服务器是 ntp.nict.jp,他认为时间戳应该是 JST。
    但时间戳似乎始终是 UTC、与 NTC 服务器无关。

    他使用错误的 NTC 服务器名称进行了测试、并 在 SNTP 任务中获得以下错误代码。
    因此、他了解了他的代码是否正确配置了 NTC 服务器。

    错误! 代码=-100、说明= sntptTask:获取失败

    现在此项目已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎