This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:+ MSP430

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, MSP430FR5994, CC3301, CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1373373/cc3301-msp430

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994CC3135CC3100、CC3120

工具与软件:

我们希望将蓝牙+ WiFi 集成到我们基于 MSP430FR5994 MCU 的实际产品中。

此"旧"白皮书概述了适用于基于 MSP430的物联网器件的4种架构: www.ti.com/.../slay028.pdf

第3种架构(MSP430应用代码+ CC3000)(如第4页所示)将完全符合我们的需要。  在最坏的情况下、第二个架构可以这样做。

CC3000已经停产(而且没有 BT)。  CC330x 是实际情况。  

问题是:CC330x 似乎需要一个同时运行 Linux 的 MCU。  

不能选择运行 Linux。  我们能做到不需要吗?

我阅读了 CC3301产品页面、但找不到任何适用于 MSP430的驱动器、也找不到任何用于自己编写内容的寄存器/API 文档。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CC330x 无法与 MSP430搭配使用。 使用 CC330x、您需要在主机处理器上运行 TCP/IP 堆栈。 MSP430FR5994没有足够的资源来实现此目的。

    但您可以选择 CC3100、CC3120、CC3135。 此器件在 CC31xx 器件内有 TCP/IP 堆栈、您可以节省 MCU 中的资源。 另一种选择是在应用处理器内部采用 AT 命令应用的 CC3220或 CC3235。 这将允许与 AT 命令集成。

    CC3100 SDK 已经预先准备好适用于 MSP430的驱动程序。 但 CC3100是功能有限的稍旧器件。 对于 CC3120和 CC3135、您将需要自行驱动端口(该驱动程序适用于 MSP432、而不是 MSP430)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常好的信息!

    我们将考虑 CC32xx 系列。  如果我们只能找到与包含 BT 等效的标准!